This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI2140-Q1:如何运行具有 IC 容差的 Monte Carlo /最坏情况分析?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232, TPSI2140-Q1, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196602/tpsi2140-q1-how-to-run-monte-carlo-worst-case-analysis-with-ic-tolerance

器件型号:TPSI2140-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-010232AMC3330

尊敬的 TI:

我想知道 TIDA-010232参考设计的设计容差。

我只知道如何在电阻器容差的最坏情况下运行。

IC 模型是设置为典型值还是理想值?

如何通过电阻器和 TPSI2140-Q1的容差获得最坏情况结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sky:

    您可以在数据表中看到 TPSI2140-Q1最坏情况下的 RDSON 参数、从而了解您在不同温度下可以看到的范围(类似于使用电阻器运行分析的方式)。 但是、与本设计中的其余电阻相比、TPSI2140-Q1的电阻将非常小、因此您通常在设计指南中的一些计算中看不到它的原因。

    此外、正如我提到  过的、TIDA-010232附带了一个设计指南、该指南有助于查看此参考设计的许多设计容差和计算结果、您可以使用这些设计来更好地了解预期结果。

    请告诉我这是否清楚。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    客户要求我们使用 SPICE 通过仿真进行 WCCA (最坏情况)报告。

    我想知道如何通过 仿真而不是计算来获得最大/最小 VinADC 值、包括 OPA 容差。

    另一个问题是 、IC 模型设置的参数是否具有典型值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    [引用 userid="366175" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196602/tpsi2140-q1-how-to-run-monte-carlo-worst-case-analysis-with-ic-tolerance/4512612 #4512612"]

    我想知道如何通过 仿真而不是计算来获得最大/最小 VinADC 值、包括 OPA 容差。

    另一个问题是 、IC 模型设置的参数是否具有典型值?

    [/报价]

    假设这些问题是指 AMC3330、则这些问题应直接进入此处的放大器 E2E 论坛 -我们支持 固态继电器 (TPSI2140-Q1)。

    同时、我将研究误差计算、并将尝试在周一(2/20)之前提供更新。

    此致、
    陈蒂尔登


    固态继电器|应用工程师