This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065:TPS62065:在-30℃温度下工作异常

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197171/tps62065-tps62065-work-abnormal-when-the-temperature-in--30

器件型号:TPS62065

很抱歉我迟到了。
我们检查有关 SW 的波形、发现 SW 波形看起来不正常、如下图所示
我们强制 MODE 引脚进入 Vin、IC 应在 PWM 模式下工作、
但 FSW 从3M 变为1.37MHz、并且始终发生变化。

您还可以看到 SW 始终处于高电平的时间段。

请帮助我们了解为什么在 PWM 模式下 FSW 会发生变化?

此 Questiom 是与以下问题相关的问题。

e2e.ti.com/.../4466748

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您回来。 在我看来、这在系统中似乎是一个噪声问题、如上一个主题中所述。 减小反馈电阻器的值有时有助于降低噪声的影响。 如果将 FB 电阻器(R4007、R4006和 R4004)减小十倍频、使电阻值为470欧姆、16K 和75K、您能否重新检查是否仍然存在问题。 检查后、您是否也可以尝试不使用 C4003?

    此致、

    瓦伦