This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3106:tps3106k33 nrstvdd 和 nrstvsense ,Isink?和保持时间的最大值是多少

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195636/tps3106-the-tps3106k33-nrstvdd-and-nrstvsense-what-is-the-maximum-value-of-isink-and-maintain-time

器件型号:TPS3106

tps3106k33 nrstvdd 和 nrstvsense    ,  Isink ?和 保持时间的最大值是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请详细说明并澄清您的问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Masoud:

    • 我想知道 关于 tps3106k33的 nrstvdd 和 nrstvsense 的最大值。   

      • 最大值持续多长时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TPS3106上、RSTVDD 和 RSTSENSE 均为开漏输出。 外部上拉电阻器不应连接到高于 Vdd 的电压。

    两者的绝对最大灌电流均为10mA。  

    希望这会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢:

     

    • 它是有效值还是峰值?

    • 峰值持续时间?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有值均为直流。 希望这会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!

    • 我如何理解这种'DC'?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面提供的值是最大直流阈值。  

    希望这会有所帮助。