This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TPS659415RWERQ1:EEPROM 解锁失败

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196102/tps6594-q1-tps65941515rwerq1-eeprom-unlock-failed

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS6594EVM

你好

我们使用 TPS6594来构建原型板。
为了写入安装在原型板上的 PMIC、我进行了如图所示的连接。

【说明】
在原型板上通过同一电源为 TPS6594EVM 和 PMIC 提供 VSYS (3.3V)。
2.TPS6594EVM:将 J29上的 SCL_I2C1和 SDA_I2C1分别连接到原型板 PMIC 上的 SCL_I2C1/SDA_I2C1。
请在"Scalable-PMICs-GUI 3.0.0"中指定 I2C 地址0x48、以访问原型板的 PMIC。

GUI 可识别 PMIC、但当我尝试对其进行写入时、会发生"EEPROM 解锁失败"。
由于这是首次为原型板通电、因此在这之前不执行写入操作。
此外、我还有两个 TPS6594EVM、我确认上述方法可以写入两个 EVM。

如果您对原因有任何疑问、请告诉我。
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在尝试刷写原型板上的 PMIC 时、不应为 EVM 上的 PMIC 供电。 您是否可以修改说明的步骤1以仅为原型板上的 PMIC 供电? 这需要移除 TPS6594EVM 上 V3V3和 VSYS 之间的连接、并使用 V3V3引脚为原型板提供3.3V 电压。  

    此致、
    Megan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Megan

    感谢你的建议。
    我尝试了连接以获得您的建议。
    由于 GUI 识别原型板上的 PMIC、我尝试了编程。
    但是、我确认了"EEPROM 解锁失败"或"没有错误、但 PMIC"上没有写入设置。

    如果您有任何想法,请告诉我原因。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您能够连接到 PMIC、您是否能够从 GUI 的"Register Map"页面进行读取? 前三个寄存器 DEV_REV = 0x82、NVM_CODE_1 = 0x15、NVM_CODE_2 = 0x03中的值吗?  这些寄存器显示 了器件上 NVM 的详细信息。 在某些版本中、即使在发送解锁序列后、EEPROM 也会保持锁定状态。  

    此外、您使用的是哪个版本的 GUI?

    此致、
    Megan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Megan

    感谢你的答复。
    我将回答您的问题。
    这三个寄存器如图所示。


    我使用"version 3.0.0"的 GUI。
    我很抱歉。
    连接器的接触不良、或者我焊接了 TPS6594EVM 的 V3V3引脚并再次写入、我能够写入。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴您能够解决您的问题、感谢您选择 TI。

    此致、
    Megan