This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:电感

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196367/tps62903-inductance

器件型号:TPS62903

尊敬的团队:

 TPS62903是否可以使用高于2.2uH 的电感将12V 输入转换为3.3V 0.15A 输出?

谢谢。

此致、

Aida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aida、

    电感器的选择取决于电感器纹波、输出纹波电压、PWM-PFM 转换点、饱和电流、DCR 和效率。 数据表的第8.2.2.4节给出了建议的值。

    可以使用更高的电感来降低电流纹波、但这会对效率和瞬态响应产生负面影响。 在强制 PWM 模式下的低输出电流时、可能会发生更大的负电感器电流峰值并超过电流限值。 您还可以 在此处找到有关 LC 滤波器与效率的更多详细信息。  

    此致、

    Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    感谢您的快速响应。 建议文献中 未提及 TPS62903。 它仅显示 TPS621x0。

      您能否确认 TPS62903是否相同?  10uH 线圈是否可用于低纹波电流?

    谢谢、

    Aida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aida、

    是的、这也适用于 TPS62903。

    此致、

    Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aida、

    我有一个后续问题。 您是否希望使用更大的电感器来降低纹波电流? 如果是、我建议使用数据表中建议的1-2.2uH 电感器、并添加另一个22uF 输出电容器以减少 Vout 上的纹波。 这样可以减少纹波、同时保持效率和空间。

    此致、

    Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    是的、使用更大的电感器来降低纹波电流。 这些是要求:uin 12V、Uout 3V3、Iout 0.150mA、1MHz
     TI 在线计算器提供线圈5A (如果为2.2uH)。 无法为0.15A 放置5A 线圈。

    请提供建议吗?

    谢谢、

    Aida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aida、

    感谢您的解释。 我建议使用我们 的 WEBENCH 工具创建构建。 它将位于设计工具和仿真部分。 我能够使用您的要求并使用1uH 电感器创建 BOM。 请告诉我这是否有效!

    此致、

    Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    感谢您对 WEBENCH 的帮助。 您能否 检查线圈提供的电流速率? 我认为它提供5A 线圈、这对我的情况来说不是一个好的解决方案。 在这种情况下、 是否可以使用10uH 线圈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aida、

    是的、它确实提供了一个额定电流为5.5A 的电感器。 您可以继续使用10uH 线圈。 我是否可以问5.5A 线圈为什么不工作? 可以使用另一个应用解决方案来帮助解决该问题。

    此致、

    Akshat