This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:TPS23758的12V 直流输入

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23758EVM-080, TPS23756EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193468/tps23758-12v-dc-input-for-tps23758

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件: 、TPS23756EVM

您好、先生、

 我的客户希望使用12V 作为 TPS23758的直流输入源。 我们看到有一份有关 EVM 的测试报告、它在适配器输入中使用12V 作为直流 VCC。 那么、我们是否可以使用 EVM 电路在 TPS23758上实现12Vdc 输入作为另一个源? 或者我们必须对电路进行任何修改吗? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您与我们联系! 我假设您正在讨论 TPS23758EVM 中的 J4。

    在用户指南 TPS23758EVM-080评估模块中 ,它显示了2个电压(12V 和48V)。 ME 的12V 适配器出现错误:PD 没有 PPD 引脚、如果适配器电压低于37V、则可能触发其 UVLO  

    适配器输入电压应在其位置为37 - 57V。  

    对于 Vcc、其12V 来自辅助绕组、而不是适配器。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

     我们是否有任何 PD 解决方案可以输入12V + PoE 并输出5V?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

      具有 PPD 引脚和低变压器 PRI:SEC 匝数比的 TPS23756EVM (www.ti.com/.../slvu329a.pdf)可支持10 - 57V 适配器电压和5V 输出电压。

    TPS23756EVM  采用有源钳位正向拓扑。 对于反激式、低输入电压将增大输入电流、然后需要更大的耦合电感器(变压器)尺寸、以避免磁通密度饱和。  

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Gary、

    由于我们在相对较长的时间内未收到您的回复、我现在将关闭此主题、如果您有任何其他问题、请随时联系我们。 您的问题摘要如下:

    - TPS23758EVM-080的12V 适配器输入错误。 适配器输入电压应为37 - 57V

    - TPS23756EVM 采用 有源钳位正向拓扑、可支持10至57V 适配器电压

    此致、

    Diang