This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2894:次级二极管的缓冲器和电压钳位电路

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196111/ucc2894-snubber-and-voltage-clamp-circuit-for-secondary-diodes

器件型号:UCC2894

您好!

我正在使用 UCC2894D 设计有源钳位正向转换器。 请为次级部分建议缓冲器和电压钳位电路、以保护二极管。  

提前感谢您的建议。

此致

Umamaheswararao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Umamaheswararao、

     

    RC 缓冲电路值通常通过测量二极管两端电压的振铃频率来确定。

    如果您对此振铃频率进行了估算、您可以按照此处概述的步骤操作: 电源技巧:七个步骤中计算 R-C 缓冲器-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛 来计算必要的组件。  

    一旦开发了原型、您可能还必须调整一些值、并且无需缓冲器即可测量振铃频率。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢你的答复。 您能否也为钳位电路发送一些参考文档 。  这对于离线应用很有帮助。  

    此致

    Umamaheswararao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Umamaheswararao、

    对于钳位电路、您要钳制什么? 它更多是直流钳位电路、还是瞬态电压尖峰情况下使用的电路?

    如果您尝试 保护二极管免受瞬态电压尖峰的影响、我建议您查看 TVS 二极管、使其与整流器二极管并联、从而钳制任何大电压尖峰。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    谢谢你。  

    实际上、我希望在次级侧整流器二极管(次级 RCD 钳位)处添加钳位电路 、以限制瞬态电压振荡。  

    此致

    Umamaheswararao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Umamaheswararao、

    RCD 缓冲电路的形式与以下类似:

    您将需要调整 R 和 C 值以匹配应用所需的阻尼。

    此应用手册: AN-776 20瓦 Simple Switcher 正激式转换 器(修订版 A)(TI.com)提供了一些有关初级侧开关 RCD 缓冲器计算的指导。 但是、在有源钳位正激式的次级侧整流器上使用缓冲器并不常见。

    根据所需的电压钳位和上升速率限制行为、我还看到了 RCD 缓冲器的许多不同变化。

    谢谢、

    Joseph