This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:处于自主模式的 BQ76952 AFE、通过单个开关关断和唤醒

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197064/bq76952-bq76952-afe-in-autonomous-mode-to-shutdown-and-wakeup-through-single-switch

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76940

我正在尝试关闭单个开关并从单个开关唤醒、例如 BQ76940和 BOOT 引脚、 TS1引脚和脉冲。

 在 自主模式下的 BQ76952 AFE 中、是否可以 使用使用使用某些外部电路的单个开关来关断和唤醒?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    这是无法通过单个开关实现的。 为了使用外部电路唤醒器件、您需要使用 TS2引脚。  

    使用外部电路关断器件的唯一方法是将 RST_SHUT 引脚拉高1秒以上。 请记住、该引脚还会在关断之前对器件进行部分复位。  

    您至少需要这两个引脚才能关断和唤醒自主器件。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon