This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:保留容量

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197088/bq27426-reserve-capacity

器件型号:BQ27426

您好,

我们使用 BQ27426管理锂电池。

对于保留容量、设置后、bq27426是否会在达到设置的保留容量值之前将 SOC 设置为0%?


例如、如果电池容量为1230mAh、设置的保留容量为30mAh、则当放电达到1200mAh?


BTW、保留容量和端接电压之间是否存在相关性? 如果是、它有何关联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    bq27426将根据数据存储器中的设置学习正确的容量-这包括端接电压和保留容量。

    因此、当电池电量低于保留容量时、SOC 将报告为0。