This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:设计检查

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186222/hd3ss3220-design-check

器件型号:HD3SS3220

大家好、团队、

我们在设计中使用 HD3SS3220端口控制器。 我们的应用使用 USB3.1 DFP 模式配置(USB type C 主机)。 我们使用 GPIO 模式来设置900mA 系统配置。  

请查找 随附的原理图以供查看。

技术查询:  

1) 1)我们是否需要在 VDD5 (引脚编号30)处添加像120uF 这样的大容量电容器?  

2) 2) RX 引脚上需要交流电容?

请查看设计并告知我们是否需要进行任何修改  

e2e.ti.com/.../HD3SS3220IRNHT_5F00_Port-Controller.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:您需要 Vbus 开关来提供5V VBUS、这由 DFP 的 ID 引脚控制。

    2:TX 引脚上需要交流电容100 NF、RX 引脚需要2330 NF。

    3:不 建议 将 Vbus 用作 DFP 的 HD3SS3220的电源。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian Zhou、

    感谢您的参与。 请查找更新的原理图的附件。 请考虑进行审核、并告知我们您的想法。

    端口控制 器 VCC_5V0_USB1的电源也是从板载电源稳压器而不是从 USB Type C 连接器生成的。

    我们尚未使用开关为 DFP 提供5V VBUS。  默认情况下、我们为 DFP 提供5V 电源。 是否会产生任何问题?

    还要等待有关 TX 和 RX 线路的交流电容器值的输入。

    感谢您访问 advance.e2e.ti.com/.../HUB-CONTROLLER-SCHEMATIC-REVIEW.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX 上的交流电容应在 RX 上约为0.1uf、0.33uf。

    如何在 DFP 中控制5V 电压? 检测到 UFP 器件后、应接通5V 电压。

    寄存器

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian Zhou、

    感谢您的回答。 请在下面找到我们的答复  

    TX 上的交流电容应在 RX 上约为0.1uf、0.33uf。  

    -->根据处理器指南,我们考虑 USB3.1交流耦合范围为75nF 至265nF。如果需要,我们可以在测试时更改。  

     如何在 DFP 中控制5V 电压? 检测到 UFP 器件后、应接通5V 电压。

    -->根据您的建议,我们为控制 DFP 5V 电源添加了一个负载开关。 请参阅更新的原理图、如果 需要进行任何修改、请告知我。  

    e2e.ti.com/.../USB-HUB_5F00_SCH_5F00_REVA_5F00_02.pdf

    感谢您的友好支持。

    此致、

    维什尔·米里斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:RX 电容应为0.33uf,75-265nf 用于总 TX/RX 通道。

    2;Vbus 开关应处于低电平使能状态。

    3:VBUS_DECT 应连接到 VCC_USB1_HOST。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian Zhou:

    感谢您的反馈。 请查找内联响应。  

    1:RX 电容应为0.33uf,75-265nf 用于总 TX/RX 通道。 :已更新  

    2;Vbus 开关应处于低电平使能状态。 :同意  

    3:VBUS_DECT 应连接到 VCC_USB1_HOST。 :已更新  

    谢谢、此致、

    维什尔·米里斯