This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65296:最大输出电容

Guru**** 2925130 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196403/tps65296-maximum-output-capacitance

器件型号:TPS65296

我们的设计需要在 DRAMS、CPU 1.1V 电源和一些其他组件之间总共有300uF 陶瓷输出电容器(6.3V 电容器)。

表8.3显示最大值为142uF、是否可以使用300uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    您能否分享表8.3? 我想确认 TPS65296输出是否有142 μ F 电容器?  

    徐良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、从数据表中可以看到以下屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    是的、可以使用300uF 输出电容器。 但我们在实验室中进行了测试、发现带宽将降低约一半(130kHz -> 71kHz)、因此建议客户在 修改后实际测试负载瞬态和纹波。

    祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    使用300uF 是可以的,带宽和相位裕度取决于 L*C,如果客户使用300uF,建议使用0.33uH 的较小电感器,并在电路板上进行实际测试。

    徐良