This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110查询

Guru**** 2504185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195831/bq34110-bq34110-query

器件型号:BQ34110

大家好、

如果在客户产品上、LiFePO4电池在3个月内仅从其满容量充电中放电3%(即100%至97%)、那么 BQ34110中的 SOC、SOH 和续航时间参数在5至6年的电池寿命内是否准确?

 如果电池在1年中未100%放电、是否有办法量化这些参数的不准确性百分比? 假设 BQ34110在安装新电池时从完全充电和完全放电中学到一次、然后在接下来的1年中从未100%放电。

 换言之、对于上述使用场景、您能否告知我们、当电池在1年后放电时、从 BQ34110读取的 SOC、SOH 和续航时间参数是否为

  1. 不稳定/不可预测
  2. 将是70%的不准确值(某些 X %)
  3. 精度为50%(大约为 X %)

谢谢、Shinu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinu、

    请参阅 TRM 第2.7节"电量监测"

    为了使监测计准确报告、需要定期学习放电、监测计会按照2.7.3 Capacity Learning (FCC Update)和合格放电中的说明进行学习

    TRM 第2.11节中提供了学习信息

    您可以控制学习、请参阅 TRM 第2.11.1.1节"定期和手动学习命令"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirish、

    感谢您的参与。  

    客户有相关 的跟进查询。  是否对 BQ34110中的空闲时间、SOC 和 SOH 参数应用了温度补偿?

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      温度补偿将应用于 CEDV2、基于此、所有输出(如空闲时间、SOC 和 SOH)都将受到影响。有关 CEDV 的详细信息、请参阅 TRM 中的第2.7节