This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801:温度计算

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS73801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197020/tps73801-temperature-caculate

器件型号:TPS73801

您好!

我想知道如何 计算 TPS73801 温度差。

如果 Vin=19V、Vout=5V、300mA、则可能会导致 (19-5)* 0.3 = 4.2W 的 TPS73801功率损耗。

如果使用 RθJA = 50.5°C/W、 则可能会导致 TPS73801上的4.2*50.5 = 212.1°C 上升?

它超出了 TJ=125°C 的限制。 它看起来很奇怪、或者我错过了什么?

谢谢!

Jeff