This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56528:外部加载 VREG5

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A53, TPS56528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196943/tps56528-externally-loading-vreg5

器件型号:TPS56528
主题中讨论的其他器件:TPS7A53

我只是注意到、与大多数具有内部辅助稳压器的其他器件不同、没有明确禁止不加载 VREG5。 甚至 还指定了 IO_VREG5。 是否允许加载它? 例如、偏置 TPS7A53 (小于3.5mA 的负载)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ardwar、

    VREG5是内部 LDO 输出、作为内部电源5.5V。 因此它具有加载能力。 您可以在 EC 表中找到此 VREG 的规格、如下所示。

    请注意、较大的负载 可能会导致 VREG 下降、如果低于 UVLO 阈值电压、TPS56528 将关断。

    BRS、

    是的