This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116-Q1:我使用八个 TLC59116-Q1芯片单独控制128个灯、第一个问题:芯片每个电路的输出是否可以从5mA 调节到120mA? 2.如果20个灯同时亮起,则这20个灯的电流是否可能

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196815/tlc59116-q1-i-use-eight-tlc59116-q1-chips-to-control-128-lights-individually-the-first-question-can-the-output-of-each-circuit-of-the-chip-be-adjusted-from-5ma-to-120ma-2-if-20-lamps-are-lit-at-the-same-time-whether-the-curre

器件型号:TLC59116-Q1

我使用八个 TLC59116-Q1芯片分别控制128个灯、

第一个问题:芯片每个电路的输出是否可在5mA 至120mA 之间进行调节?

2.如果20个灯同时亮起,则这20个灯的电流是否不同,例如120mA、50mA 和10mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    是的、它是数据表中描述的功能之一。

    是的、通道可以通过寄存器单独控制。

    非常感谢!

    BR、

    海尔。