This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202:TINA/Spice/LMZ14202:LMZ14202作为直流/直流转换器的仿真

Guru**** 2517140 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196788/lmz14202-tina-spice-lmz14202-simulation-of-lmz14202-as-a-dc-dc-converter

器件型号:LMZ14202
Thread 中讨论的其他器件: PSpice for TI

大家好、

我正在尝试使用 TINA 仿真器对 LMZ14202器件进行24V 至5V 转换、如下面所示

我厌倦了进行仿真、但遇到了以下错误

如果我在电路中缺少任何东西、请请求帮助我。  

提前感谢

Vinod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    您可以尝试使用产品文件夹中的 PSPICE-FOR-TI 瞬态设置吗? TI 已切换到使用 PSPICE for TI 作为主要支持。

    此致、

    Richard