This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:TPS61199设定电流的最小值

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61199, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195517/tps61199-tps61199-set-the-minimum-value-of-current

器件型号:TPS61199
主题中讨论的其他器件: TPS61196

您好,

TPS61199?的最小电流设置是多少  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno、

    TPS61199使用外部 MOSFET 来实现高电压功率和电流、我们没有详细规格。 但我们通常建议不要设置太低的满量程 电流。

    您能告诉我详细的应用规格是什么吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    客户希望知道每个 LED 灯串可以支持的电流范围。 数据手册中仅写入最大值。 是否可以达到20mA 的 ISET 设置、或下图;中 R6的允许电阻范围是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno、

    很抱歉、我们没有此最小规格的相关参考。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    如果我需要15mA-50mA 的电流、可以实现 TPS61199吗? TPS61196之前使用过、手册中规定每个灯串可支持50mA-400mA 的范围。 未找到 TPS6119的手册、因此我要进行确认。

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    对于 TPS61199、15mA 至50mA 是可以的。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    确定。 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    感谢您的确认。 我现在将关闭此主题、如果您有其他问题、请直接回复、它将再次打开。

    BR

    Patrick