This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:上电序列

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700, TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192298/tps3700-power-on-sequence

器件型号:TPS3700
主题中讨论的其他器件: TPS3701

大家好、


我对 TPS3700有疑问。
是否有针对 VDD 和 INTA+的输入序列?
客户希望同时输入 VDD 和 INTA+。

此外、是否可以同时输入 TPS3701的 VDD 和 INA?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    TPS3700或 TPS3701没有输入序列。 可以同时输入 VDD 和 INA+。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    感谢您的回答。
    我还有一个问题。

    启动延迟是否包括 tPLH?
    还是启动延迟+ tPLH?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    时序为启动延迟+ tPLH。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    感谢您的回复。

    客户已测量 OUTA 的输出延迟时间。

    在实际测量中、在 INA+为400mV 后、OUTA 输出为347usec。

    在数据表中、tPLH=29usec (typ)。

    客户报告的 tPLH 比预期的要长。

    tPLH 是否可能超过300 μ s?

    此外、我对数据表有疑问。

    INA+的 µs 时间规格是否大于15 μ s/V?

    INA+上升时间是否会影响 TPLH? INA+的上升时间为20ms。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    控制 INA+的客户是否与 VDD 分离、VDD 是否处于高于 UVLO 电压的稳定电平?

    我认为 INA+没有上升时间规格、但是如果 INA+输入上有"过驱"、延迟会更短。  "过驱"是指超过 阈值电压的电压。  tPLH=29usec (典型值)的输入 过驱电压为10mV。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、


    感谢您的回复。

    INA+与 VDD 分离、并且 VDD 处于高于 UVLO 电压的稳定电平。
    下面是客户测量的波形。


    我对过驱有疑问。
    您说您将10mV 添加到阈值、那么如果阈值为400mV、这是否意味着 INA+将从410mV 开始、无延迟?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    INA+上缓慢上升的40ms 不会为输入提供过多过驱、这会导致较长的延迟。  tPLH=29usec (typ)的额定输入过驱电压为10mV、超过400mV 阈值、具有快速输入上升时间。 是否可以缩短上升时间?

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、


    感谢您的回复。

    我知道 INA+输入的上升时间很慢、所以不能过驱、输出缓慢上升。
    INA+快速输入上升时间所需的压摆率是多少?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    数据表规格的压摆率可能约为1V/us。 我建议使用 的较新器件是 TPS37。 它将输入压摆率指定为 1V/us。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    感谢您的支持。
    很抱歉耽误你的回答。

    TPS3700产品是否在 INA+上升时间达到1V/USec 之前无法达到输出 tPLH=29usec?

    客户正在使用 TPS3700进行电源定序。 如果已知 tPLH 的最大值、则可以估算设计方案。
    目前、无法估算该值、因为我们不知道输出将延迟多少。

    DCDC 转换器的输出是 INA+的输入。 这会导致启动速度非常慢。

    你有什么好的建议吗?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    是的、 TPS3700不能实现29us 的 tPLH、除非 INA+上升时间在10mV 过驱情况下约为1V/μ s。 是否可以增加直流/直流转换器的启动?

     像 https://www.ti.com/product/LM3880这样的专用序列发生器器件是否 起作用?

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    感谢你的答复。

    我知道 TPS3700只与具有1V/μ s INA+上升电压的 tPLH 相符合。


    我之前可能已经问过这个问题、您能告诉我传播延迟时间 tPHL 和 tPLH 的最大值吗?
    我明白答案很难回答。
    请告诉我您是否有任何有用的评估或材料。
    它支持客户设计。

    感谢您的大力支持

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    很难回答最大 传播延迟时间、因为它将随温度和输入上升时间而变化、我们没有该数据。 我认为客户测量的延迟是 其系统的准确延迟时间。

    最棒的

    Walter