This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:ACFET 上的栅极驱动电压

Guru**** 2555230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196115/bq24780s-gate-drive-voltage-on-acfet

器件型号:BQ24780S

大家好、

数据表中指出"如果 ACFET/RBFET 导通20ms、并且栅极和源极之间的电压仍然小于5.7V、则 ACFET 和 RBFET 关断。"、但同时、ACFET 上的最小栅极驱动电压可以为5.5V、如下表所示。  

这是否意味着 ACFET/RBFET 可能会因器件-器件的栅极驱动电压变化而意外关闭?

还是5.7V 只是错误的数字?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota-San、

    EC 表是根据 ATE 上的开环配置生成的。 它不一定反映了应用设计人员在闭环配置(PCB)中应关注的问题。

    以下是重要信息:

    如果 ACDRV 发生故障、我不希望 ACDRV 首先变为该高电平。 它将远低于以 CMSRC 为基准的5.5V 标记。

    2、器件的出货量已达数百万、我从未听说过因这一原因而未能开启的情况。  

    对此,我不会太担心。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peng、

    感谢您的回答。  

    客户询问另一个问题。

    至于5.7V 阈值、该固定值是多少、还是取决于 ACDRV?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota-San、

    由于它仅在数据表的1个位置提到、因此它可能是固定值。

    不过,正如我刚才所说,我不会太担心。 由于此参数、我没有听说过任何客户退货。 EC 表基于 ATE 的开环测试。  

    最重要的是、这些也是硬件参数、客户无法对其进行调整。 客户要么使用 BQ24780s (接受参数)、要么不使用。 如果这是一个巨大的问题、那么多年来该器件的出货量不会这么多(BQ24780S 在2015年开发)。 这是一个非常受欢迎的部分。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭圣:

    感谢您的解释!

    此致、

    Shota Mago