This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:有关 GND 的问题。

Guru**** 2533190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193170/dcr010505-question-about-gnd

器件型号:DCR010505

你(们)好

我的客户正在使用 DCR010505U。
应在 Vrec 引脚和-Vout 引脚之间施加电容(1uF)、但它连接到初级侧的-V 引脚。
还没有问题。
是否有任何问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据数据表建议、需要将 Vrec 的1uF 电容器连接到-Vout、以确保正常运行。 连接到 Vrec 和-Vout 的电容器是 LDO 的输入电容器、需要具有与 LDO 相同的基准、即-Vout。

    此致、

    里奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里奇

    但它们意外地连接到初级侧 GND。
    是否有任何问题? 我的客户现在是大规模生产的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    器件必须以正确的方式连接、否则 TI 无法确保器件正常工作或完全正常工作。 所有稳压器、无论是直流/直流稳压器还是线性稳压器、都需要输入电容器来实现正确运行。 输入电容器为稳压器内部的关键电路提供低阻抗源。  

    此致、

    里奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好里奇、


    您提到的低 ESR 陶瓷47uF 输入电容靠近 IC 电源输入引脚放置、如电路图所示。 该输入电容器将用作内部 LDO 的低阻抗源。 VEC 提供的1uF 电容器的目的是减少纹波。 该电容器在数据表中被描述为 CFILTER。 尽管 CFILTER 连接到 VEC 和–VS、但示波器上看到的 VEC 纹波在可接受的范围内。 此外、根据 TI 的建议、在靠近输出引脚和接地的位置连接了另一个低 ESR 陶瓷47uF 电容器、以降低输出端的噪声。


    此致、  

    ”金泰荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TaeHYoung Kim:

    对于1uF 电容器、根据数据表建议、它未正确连接。 数据表要求在 VREC 和输出接地(-Vout)之间连接1uF 电容器。 上面布置的电路原理图将电容器连接在 VEC 和输入接地之间。 如果没有正确的连接、TI 将无法确保器件正常或完全正常工作。 如果您有其他问题、请将问题发布到新主题。

    此致、

    里奇