This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2062:请比较以下器件:TPS2062、TPS2062DRG4、TPS2062DG4。

Guru**** 2390340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196206/tps2062-please-compare-the-following-devices-tps2062-tps2062drg4-tps2062dg4

器件型号:TPS2062

请在填写我们的大规模生产产品和两种库存材料的规格比较表后发送、地址为:TI.com。

M3201-000632

TI.com

TI.com

TPS2062QDGNRQ1

TPS2062DGA4

TPS2062DRG4

引脚对引脚

O/X

O/X

封装

HVSSOP

SOIC

SOIC

封装类型

T&R

T&R

温度

-40 ~+125

-40 ~+125

-40 ~+125

详细规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您与我们联系、您能给我一个好机会、您属于哪一个地区? 我需要分配给基于该地区的人员。 谢谢你。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno、  

    感谢您的帮助、 我在韩国。 (汽车)

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    副本,我今天会答覆你,我负责居留权事宜。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    它可能包含一些 NDA 信息、请允许我通过电子邮件或 WebEx 与您联系、谢谢。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我在这里附加了比较、您可以参考它。

    e2e.ti.com/.../TPS2062DGN-and-TPS2062QDGNRQ1.xlsx

    ℃我们的客户不需要符合 Q100标准、且其环境温度为-40~85 ̊ C、则可以使用 TPS2062DGNR 来替代 TPS2062DGNRQ1。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Kuno、  

    真的很有帮助!