This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69:噪声规格?

Guru**** 2513895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196096/tps7b69-noise-spec

器件型号:TPS7B69
主题中讨论的其他器件:TPS770

5V 版本的噪声规格是多少?  我在数据表中看不到任何内容?

谢谢、-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    在10Hz 至100kHz 范围内、此 LDO 在5V 时的噪声约为300uVRMS。  

    如果这与您所需的规格不匹配、您想要的噪声规格是什么?

    您还需要其他哪些关键规格? (VIN、Iout 等)

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-这是我唯一需要帮助的规格。  看起来像体面的部分。  尝试在新设计中替代 TPS770。