This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:输出电容器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196658/lm61440-q1-output-capacitor

器件型号:LM61440-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61440

尊敬的专家:

客户将 LM61440用于2.1MHz 和400kHz 情况。  

对于400kHz 频率,TI 建议使用3个22uF 电容器,因为这种电容器太大。 他们想知道是否可以将其更改为2*10uF 电容器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设它是相同的输出电压、客户不能对两个完全不同的开关频率使用相同的输出电容解决方案、因为稳定性会受到开关频率和输出电容的影响。  表10-2为常见应用的典型组件值提供了指导。

    从3 x 22uF 变为2 * 10uF 将影响系统的相位裕度稳定性并影响总体设计稳健性。 因此建议遵循表中的建议。 如果他们想要减少组件数量、则可以从3 * 22uF 变为2 * 47uF、但我不建议降低总电容。  

    此致、

    Jimmy