This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1:实现不同的输出电压。

Guru**** 2510085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196508/tps62872-q1-simuluting-different-output-voltage

器件型号:TPS62872-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62872

您能否推荐如何将 simplis 仿真上的输出电压更改为 Vout =0.9V?  

我已附加输出0.75V 的文件。  

谢谢!

e2e.ti.com/.../TPS62872_2D00_Q1-Steady-State-Sim.sxsch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图底部有外部组件编辑窗口。 您可以从此处更改输出和其他外部参数。

    如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    此致。

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将突出显示的值更改为0.9时、输出仍然为0.75V。  

    我是否需要更改任何其他值?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JDJ、

    仿真曲线显示它正在运行从 VSEL 引脚定义的启动电压。 您必须更改 VSEL 引脚连接。 从 VSEL 引脚上移除 GND 连接并保持悬空以进行仿真。  

    此致、

    Tanvee