This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630AP-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2410350 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193035/lmr33630ap-q1-power-management-forum

器件型号:LMR33630AP-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMR33630PSPICE-FOR-TI

大家好、

我使用 Webench 来模拟 LMR33630遇到 了一些问题。

步骤1、填写规格客户请求

Step2、AT 原理图将元件 L1更改为6.8uH 44.6m Ω、Cout 22uF Qty=4    

步骤3、运行启动仿真、但 Vout 几乎为0。 VOUT 应该是3.3V、与我第一次设置的电压相同、对吗?

您是否知道为什么使用 webench 工具会产生此结果?

BR、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您解决此问题。 如果原理图未更改、您是否知道波形是否正常启动?

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我只 需填写规格客户请求并运行 启动仿真(原理图未更改)。 结果也是错误的。

    BR、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很抱歉、我的帖子昨天没有出现。  让我来看看这个、几天后我会再回来。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

      根据器件的不同、由于 Webench 模型构建时提供的数据、您会获得不同的结果。  您可以尝试使用 PSPICE-FOR-TI 并在此处仿真结果。

    此致、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回复! 由于此问题是由客户提出的、 我 需要向他们解释。

    我不太理解。  您是否意味着该模型的 Webench 存在一些错误需要修复并建议使用 PSpice for TI? 或者、您按照我的步骤使用 Webench、结果是否正确且与我的结果不同?

    BR、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我能够使用您的输入复制您的结果。  

    我的意思是 Webench 模型基于为该特定器件提供的数据。 因此、如果提供的数据不够、精度会受到限制。 因此、我建议为 TI 使用 PSPICE、它应该具有所需的 PSPICE 模型。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    明白了。 非常感谢!

    那么、有人会修复 webench 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    它将显示在要更新的内容列表中。 目前 、我建议使用 PSPICE for TI。  

    此致、

    Richard