This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:DCDC4 ILIMIT 最小值最大值

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196051/tps65218d0-dcdc4-ilimit-min-value-max-value

器件型号:TPS65218D0

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我收到了一位客户关于 TPS65218D0的问题。
(问题)
您是否有关于 DCDC4 ILIMIT 的最小值和最大值的信息?
在客户制造的电路板上、DCDC4的浪涌电流约为2.5A、因此我想检查过流保护是否正常工作。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。

    (问题2)
    DCDC4电流检测在器件内部的什么位置?
    由于它是降压/升压转换器、哪一个 FET 用于检测?
    (问题3)
    DCDC4的电流检测似乎检测到平均电流。
    达到限制后、需要多长时间才能做出响应?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    我明天会回来。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    1) 1)我们没有有关此规格的最小值/最大值的其他信息。 数据表中的值是我们目前发布信息的程度。

    2) 2) DCDC4电流检测在 功能图(数据表第5.2节)的 DCDC4块内部进行本地处理。 目前、除了数据表中的内容之外、我没有其他详细信息。

    3) 3)大多数保护性检测在几毫秒内发生、但我无法为 ILIMIT 时序指定规格值。 数据表中的所有信息都应允许正确实施器件。 除了公开提供的信息之外、还必须在外部进行进一步测试。

    此致、

    James