This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:焊盘图案尺寸

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195119/lmzm33606-land-pattern-size

器件型号:LMZM33606

您好、专家、

客户需要了解下面重点介绍的一些规格1、2和3:

1、从黑线到蓝线的距离如下所示?

2.下面的角角度是多少?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好:

    让我在内部检查一下我们是否有此 CAD 文件来回答您的问题。  

    谢谢


    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    有任何更新?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我可以知道何时可以使用它吗?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的耐心等待。 对于我们的焊接金属、建议使用浅蓝色线作为 IC 下方的平面。 我相信只要您接触引脚并沿建议的方向流动平面、该部件就不会出现功能问题。 您需要精确测量的具体原因是什么? 我可以联系产品工程师了解更多详细信息。

    以下 链接的产品页面上提供了器件的导入模型封装。 其中预定义了焊盘。

    此致、

    Henry