This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659128:FW 和 EVM

Guru**** 2508335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195629/tps659128-fw-and-evm

器件型号:TPS659128

您好!

 我有2个 TPS659128的油炸玉米饼。

它是否有 EVM 和 EVM 参考设计可供参考?

2.在进行修整之前、TI 是否可以支持默认的 FW 设置? 我已选中"8.3.1.4 LDO 使能"、它说"每个 LDO 稳压器都可以进行出厂编程、以便在上电条件发生后、在15个时间槽中的一个中自动加电或由专用引脚控制"。

它是否会产生提取成本? 是否需要第三方帮助?  或者我们只需要向 TI 提供寄存器设置/时序序列?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还有一个问题、 TPS6591287和 TPS6591286之间是否存在差异?

    我在数据表中找不到详细信息。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     请参阅此 e2e 主题、如果您有任何进一步的帮助需求、请告诉我。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您提供 OTP 信息。

    因此、如果我的客户需要自定义 OTP 设置、需要支付额外的馈电吗?

    还是仅以 Excel 文件的形式提供 OTP 设置、那么 TI 将为其提供定制器件型号以供订购?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    顺便说一下、我的客户已经使用 I2C 配置 TPS659128 DCDC 输出的独立 MCU CAN、

    因此、他们希望所有 DCDC 和 LDO 都没有任何默认输出电压。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     如果您的客户 满足 "新的 OTP 启动需要2.5M LNR 的收入。 如果 AUP 为1.74美元、则生命周期中至少需要~1.4Mu。"  我认为不需要支付额外费用。 有关更多详细信息、请联系您当地的 TI 销售人员。  

     是的、MCU 可以 在加电后使用 I2C 命令重新配置 TPS659128 DCDC 输出;但器件的所有电源轨在加电时都将输出 OTP 设置的电压电平。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我想检查  TPS659128上电行为。 一旦提供 Vin、它是否会生成默认 OTP 功率设置电压?

     是否可以在 TPS659128在电源上生成 defualt 之前使用 I2C 设置输出电压?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     遗憾  的是、在 TPS659128生成默认功率之前、无法使用 I2C 设置输出电压。   

     一旦提供 Vin、该器件始终输出默认 OTP 功率设置电压。  

    谢谢!

    Phil