This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:MOSFET 过热

Guru**** 2766105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196247/lm5116-mosfet-very-hot

器件型号:LM5116

尊敬的  TI  支持:

 

我使用您的 Webench 设计了一个电路。

 

输入电压为12-20V、输出电压为-15V、电流为2A

根据所附的原理图、M1 MOSFET 的温度过高、即使使用散热器也无法冷却。

此外、即使在输出端没有任何负载的情况下、输出电压也会降低。

 

问题出在哪呢?

 

请告诉我。

 

非常感谢。

 

此致、

e2e.ti.com/.../4670.WBDesign1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzad  

    请您分享一些波形吗? MOSFET 温度有多高? 哪个 MOSFET 很热?  

    埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    M1 MOSFET 很热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzad

    当 PD 为~0.6W 时、估计的 M1温升为~ 30ºC μ W。 这意味着 ThetaJA 为~ 50ºC μ V/W   如果您选择较大的封装/较低的 thetaJA、您将能够降低温度。   

    埃尔