This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:如何在数据表中实现如此低的4MHz 音调图79 (<2uV)?

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196178/lp87524b-q1-how-to-achieve-such-a-low-4mhz-tone-in-data-sheet-fig-79-2uv

器件型号:LP87524B-Q1

你(们)好。

我们正在阅读数据表、并尝试通过该器件获得良好的性能。 下面是我参考的数据表。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp87524j-q1.pdf?ts=1676360173340

在图 79.我在下面粘贴。 4MHz 音调小于2uV。 这远低于4mV 输出电压纹波、如同一数据表第7页的规格表所示。 您能告诉我如何实现这一性能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    有关完整的建议、请参阅数据表的"布局"部分。 最重要的建议是#1和#2:

    "一. 将 CIN 尽可能靠近 VIN_Bx 引脚和 PGND_Bxx 引脚放置。 将 VIN 迹线布线为宽而厚、以避免 IR 压降。 输入电容器的正节点和 LP87524B/J/P-Q1的 VIN_Bx 引脚之间的走线以及输入电容器的负节点和电源 PGND_Bxx 引脚之间的走线必须尽可能短。 输入电容为开关转换器提供低阻抗电压源。 连接的电感是本地去耦电容器的最重要参数-这些走线上的寄生电感必须尽可能小、以确保器件正常运行。 通过在顶层和接地层之间使用薄介电层、可以使用尽可能靠近顶层的接地层来降低寄生电感。

    由 COUT 和 L 组成的输出滤波器将 SW_Bx 上的开关信号转换为无噪声输出电压。 必须将其放置在尽可能靠近器件的位置、使开关节点保持较小、以实现最佳的 EMI 行为。 在 LP87524B/J/P-Q1输出电容器和负载之间直接较宽的布线、以避免因 IR 压降而导致的损耗。"

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    也许您误解了我的说法。  

    我说过、该器件的数据表显示了4mV 电压纹波规格。 但是、如我在帖子中所示、在图79中、纹波低于2uV。 测试数据是否不正确? 请仔细查看图79。 放大以查看频率为4MHz 时的音调高度。

    谢谢

    Hank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

     4mV 是总输出纹波的典型规格。 上图是输出纹波的频谱分频的特定示例应用曲线。