主题中讨论的其他器件:BQ24765
您好!
我在我的系统中采用了充电器芯片、并使用它通过24V/60W 电源为两节12V 7Ah 铅酸电池充电。 我使用2015年数据表第34页中的系统示例、其中包含 ACFET、RBFET 且无 BATFET。
当我将电池插入系统时、我会在电池端子、相位和 ACN 顶部 FET 的另一侧获得电压尖峰。 输入端的电压尖峰高达22V、相位高达25V、这会转换为 ACN 上顶部 FET 体二极管上的类似驻极电压。
示波器屏幕截图显示了蓝色相位和青色 Ubatt。

我担心、通过简单地插入器件、器件有时会被超过最大额定值所损坏。 实际上、在该器件之前、我使用了 BQ24765、并销毁了5个原型板中的2个、直到我在插入电池之前学会使用电阻器对电池电路进行预充电。
可使用什么来捕获这些瞬变、您建议采用哪些排列的元件?
谢谢、
Chris