This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426寄存器的设置

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196332/bq27426-setting-of-register-for-bq27426

器件型号:BQ27426

您好,

我们使用 BQ27426管理锂电池。

但 BQ27426中有一些寄存器无法清楚地理解。

1:ResFactStep: 在禁用 Ra 更新之前启用 Ra 升高/降低至最大/最小分辨率因子

这意味着什么?   我们应该何时将该位设置为0?

2. FastConv en: 实现快速 SOC 融合。 置位时为 true。

这意味着什么?   我们应该何时将该位设置为0?

 3.平滑: 启用 SOC 平滑功能。 置位时为 true。

我知道、此配置用于更平滑地更改 SOC、对吧? 它基于哪些数据和计算来平缓输出 SOC 变化值?

我们应该何时将该位设置为0?

SOCHold1 : 电量监测计将阻止 StateofCharge ()报告0%,直到 Voltage()小于或等于终止电压。 设置为1可启用。

我知道、此设置用于强制电池放电、直至切断电压变为0%、为什么默认启用它? 如果未启用该功能、会出现什么问题?

5. SOCHoldOvrChg: 电量监测计将使 StateofCharge ()在过充条件下保持100%的电量,并且在电量剩余量均衡之前不会递减。  

为什么默认启用此设置? 电池充过电时是否会失去电荷?

6. SOCHoldOvrDsg: 电量监测计将使 StateofCharge ()在过放电状态下保持0%、并且在电量不足均衡之前不会递减。 设置为1可启用。

不明白设置是如何工作的。 如果在电池过度放电的情况下未启用、是否意味着 SOC 将返回小于0?

7. PredictAmbient:  启用/禁用用于电量监测的环境温度适应性

"环境温度适应性"是什么意思?   我们应该何时将该位设置为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:每次测量特定 DOD 网格点的电池电阻时、监测计都会计算比例因子(Rnew/Rold)。 然后、它将使用此系数缩放电池电阻表。 该系数受最小值和最大值重新系数的限制。 如果计算得出的换算系数超过这些限值、并且 ResFactStep = 1、则监测计将禁用电阻更新并将系数设置为限值。

    #2:监测计(用于功耗目的)不会在放电期间一直运行放电预测、仅用于特定触发器(例如 DOD 的显著变化)。 如果 FastConvEn = 1、监测计将根据频繁电池电阻测量中接近放电结束(对于高 DOD)的电池电阻换算系数开始执行频繁放电预测。 这可以改善 SOC 到0的收敛。

    3:由于监测计在放电预测之间依赖于库仑计数、因此如果在放电预测之间条件(例如负载)发生显著变化、则 RM 和 SOC 可能会出现不连续性。 这将导致 RM 和 SOC 突然变化。 如果 Smoothen = 1、测量仪表可以使其平滑。

    4:放电预测就是这样、预测。 因此、如果预测较为保守、RM 和 SOC 可能会在电池电压降至低于终止电压之前达到0mAh 和0%(例如、在上次预测之后负载会降低)。 如果您将 SOCHold1设置为1、则即使最后一次放电预测-库仑计数已为0mAh、监测计仍将 SOC 保持为1%。

    5:如果您过度充电、则根据充电终止设置(例如、在满足充电终止设置后、您将长时间保持充电)、您在电池中的充电量高于预期。 这将导致 SOC 增加到100%以上。 监测计将会将其钳制在100%、但仍会将 RM 提高到内部高于 FCC。 如果 SOCHoldOvrChg 为1、监测计将要求您在使 SOC 降至100%以下之前对多余的电量进行放电。

    #6:与#5类似、但另一端

    7:监测计需要知道环境温度、以计算内部电池电阻上燃烧的能量将会消散到环境中、以及会增加多少电池温度。 默认情况下、它将使用最后一次测量的静置温度。 如果您设置此位、它将尝试在充电和放电期间估算环境温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    #1: 一般而言、何时需要将"FactStep"设置为1以及何时需要将其设置为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有硬性规定。 如果电池电阻发生较大变化、则可以选择监测计的行为方式。 将其设置为1 (默认值)将防止放电期间电阻进一步更新、因此在放电过程中出现问题时、这是一个更安全的选择、从而限制了电阻表不正确的可能性。