This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:输出峰值电流

Guru**** 2518280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC5880-Q1, UCC5871-Q1, UCC5390-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192478/ucc21710-output-peak-current

器件型号:UCC21710
主题中讨论的其他器件: UCC5880-Q1UCC5871-Q1UCC5390-Q1

大家好

我们希望使用 UCC21710驱动并联的两个 SiC MOSFET。 对于两个 MOSFET、我们总共需要高达±15A 的峰值电流、上升和下降时间小于50ns (小型栅极电阻器导通电阻器/关断+ RG_Int.)。

考虑到 SiC MOSFET 的高导通和关断速度、我们需要的是不合适的外部 BJT 电流缓冲器(我们的意见)。 我们现在的问题是:

我们能否使用两个 UCC21710驱动器、如下图所示、以使输出直接连接在一起?

如果驱动器的不对称性(差动普拉格德拉)使一个驱动器旋转得更快、会发生什么情况? 一个驱动器能否提供超过10A 的峰值电流? 驱动器是否损坏?

还有其他建议吗?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tian、

    为了驱动并联 FET、建议规划1个隔离式驱动  器而不是2个驱动器-因为输出导通/关断时间同步需要额外的注意事项、并且传播延迟也存在部分差异。 它将导致并联路径中的电流不平衡、 因此不建议这样做。

    驱动器输出上升/下降时间很重要、但如果栅极电容较高-随着驱动强度的增加、它将更快地为栅极电容充电。

     请参阅 适用于并联 IGBT 的 IGBT 栅极驱动器参考设计 以及 用于栅极驱动电流升压的不同方法

     希望这对您有所帮助、

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasikala、

    感谢您的回复。

     我有几个问题:

    1.对于2个驱动器的情况,您能否详细解释您提到的“并行路径中的不平衡电流”? 您是指驱动器输出电流的不平衡电流吗? 最坏的情况是什么?

     2.关于 BJT 的方法:例如、在 IC=5A、IB=0.5A 时、MJD44H11/MJD45H11的延迟和上升时间为300ns/135ns、根据这些规格、我们能否满足 SiC MOSFET 的上升和下降时间<50ns?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tian、

    1、这意味着流过的不均匀漏极/负载电流会使2个 FET 掉电。 基本而言 、建议保持两个 FET 同时导通。

    如果一个 FET 先导通、   该 FET 会消耗更多的开关损耗、并在开关转换期间出现更高的应力。 这是因为受扰的 FET 可能会断开。

    请参阅 技术 文档中共享的下图  

    根据峰值电流、VGS 电压阈值达到时间将发生变化、如果驱动强度更高、则栅极电压 上升速度更快。

    总上升时间 将同时考虑 驱动器的输出上升时间+负载电容等 因此它不能比数据表中定义的速度快。

    您能否解释 一下为什么开关的上升时间要求必须小于50nsec?

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、  

    我们使用小于50ns 的上升时间来最大限度地降低功率 SiC FET 的开关损耗。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tian、

    如果您想在15A+的驱动强度下计划小于50nsec 的上升时间、我不推荐任何特定 的隔离式栅极驱动器。

    您能否就开启、关闭时序、 电压和额定功率提出您的系统要求? 以便我们能够了解系统用例?  

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    我们的系统是一款直流/直流转换器、具有几个10kW 功率、导通时间、关断时间约为100us 至200us。

    如果我们更改上升时间<100nsec 的要求、我们的应用是否有任何非隔离式栅极驱动器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tian、

    感谢您提供更多详细信息。 这是否意味 着系统不需要隔离式驱动器? 工作电压是多少?  

    如果您认为上升时间小于100nsec、我们确实提供了几个功能安全隔离式栅极驱动器、 驱动强度大于15A。

    https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/products.html#p1250=SiCFET&p480=1

    请在上面的链接中查看我们的产品系列。  15A+驱动强度驱动 器具有其他功能、这可能会超出您的要求。

    您或 您的团队是否与您项目的任何现场应用工程师合作? 以便我们能够完全了解您的用例并推荐合适的驱动器。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的系统实际上需要隔离。 最大隔离工作电压为1600VDC。 但是、如有必要、非隔离式驱动器和外部隔离器也是可接受的。

    感谢您的链接。 我们的设计不需要30A (UCC5871-Q1)或20A (UCC5880-Q1)驱动强度驱动器的 SPI 接口等附加功能。

    有关 UCC5390-Q1的问题:

    该驱动器的驱动强度是10A 还是17A? 日期表第1页上的说明为10A。 第8页的电气技术规格显示10A 最小17A 典型值。 第21页的设计示例使用17A。

    该驱动器是否适合我们的设计?

    我们的项目没有 TI 的现场应用工程师。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tian、

    是 的、UCC5390-Q1峰值电流为17A 典型值-这意味着在整个温度/电源电压范围内->它可能会因数据表中所示的最小值和最大值而异。

    您提到最大功率仅为10s KW、最大 工作电压为1600VDC、因此我认为负载电流不是很高、我很好奇您为什么需要并联2个 SiC 驱动器。 您计划开始使用哪种参考设计-您能否共享信息?

    您能否分享您正在与哪个公司合作-可能有与该公司关联的 FAE?

    您的最终应用是什么? 共享系统级要求可能会引导正确的人员。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    感谢您对 UCC5390-Q1峰值电流的解释。 数据表中 UCC21710只有一个典型值。 这是否意味着偏差(跨温度/电源等 )很小? 或未经过测试/未知?

    1600VDC 是系统隔离工作电压、不是系统/负载输出电压。 我们直接与 SiC FET 制造商合作、所选 FET 需要高峰值电流。 我们刚刚开始设计、因此我们很早就应该说详细信息了。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tian、

    UCC21710峰值电流 没有定义最小值、最大值 -但仅定义典型值、因为它在 不同条件下没有特性。

     根据 您的公司和地点与适当的现场工程师联系可能会更好。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的 tips 和支持。