This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13302W:栅极的电流

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197813/csd13302w-the-current-of-the-gate

器件型号:CSD13302W

大家好、团队!

客户使用 MCU 控制 CSD13302、发现控制 CSD23303栅极的 GPIO 电压降至1V 左右。 并测试了1A 栅极电流。  

我想进行仿真来测试栅极电流、但我不熟悉 PSPICE。 您能否共享一个可以显示 栅极电流的仿真文件。 您对这种现象有什么看法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    再次感谢您向客户推广 TI FET。 当我回复您的另一个主题时、我将关闭这个主题、并通过定期电子邮件与您联系。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用