This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882B:PoE 控制器实现问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23882B, LM5017, TPS23882EVM-084, TPS23881, TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196754/tps23882b-poe-controller-implementation-question

器件型号:TPS23882B
主题中讨论的其他器件: LM5017TPS23882EVM-084TPS23881TPS23882

尊敬的团队:

 

由于我们的质子客户很感兴趣 Marvell–Ironman 项目、因此希望将 PoE 功能添加到产品规格中以评估设计。

 

在我查看 TI.TPS23882B (PoE 控制器)数据表后,再问一个问题,要求将“VDD 电源电压”要求作为快照,  

该 VDD 电源轨是否有任何电源序列必须遵循? Becausse 建议使用 LM5017器件来实现数据表。

 

但是、根据我的设计经验、我认为 TPS23882B 不存在任何电源序列请求、只需确认所需的电源轨高达3.3V (并跟踪范围容差)、PoE 控制器就可以成功实现802.3at、对吧?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们建议使用 LM5017系列进行 UVLO 检测、您可以参考 TPS23882EVM-084子卡原理图以供参考(UVLO 设置为~32.5V):

    虽然我们的 PSE 器件没有上电序列、但通常建议这样做、因为可能会发生 VDD UVLO 故障。  是否想知道我们为什么推荐 LM5017或他们是否希望降低 BOM 成本?  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    明白了、但我还有一个问题需要问这个 VDD 轨电压设计;

     

    如果 POE_CTRL TPS23881/ TPS23882器件没有任何电源序列要求、我们是否可以使用 CPU/MAC 序列跟踪请求。 (如下示例所示) P3V3电源轨来替代 LM5017器件(TI 推荐使用)? 例如、随附的文件使用 TI.TPS568231RNNR 器件。

     

    如果我的想法可行、它可以实现 BOM 成本并同时节省 PCB 布局目标、因此请帮助确认它、tks!

    非常感谢、

    Jimmy