This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3824:我们是否有数据表或文档可以提供 TPS3824-50DBVR 的 Tj?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197078/tps3824-do-we-have-datasheet-or-document-can-provide-the-tj-of-tps3824-50dbvr

器件型号:TPS3824

大家好、

感谢您的支持。

由于我的客户询问 TPS3824-50DBVR 的 Tj、我 想知道在哪里可以找到它。 我搜索了数据表、只能在下图中找到 Ta。   

我还搜索了下面的 e2e。 但该答案适用于  TPS3824-33DBVTG4 、并且没有任何数据可以证明 Tj 是正确的。

(+)需要信息- TPS3824-33DBVTG4 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

您能帮我提供 TPS3824-50DBVR 的 Tj 数据吗?  

BR、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    抱歉、Tj 不是此器件的已发布参数。

    您可以假设 Tj 范围为-40至85。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masud、

    感谢您的回复。

      我们将来是否会有 Tj 参数?

    BR、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    目前还没有计划。 谢谢。