This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:电源管理论坛

Guru**** 2927810 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196347/ucc28810-power-management-forum

器件型号:UCC28810

主席先生,  

 参考: 、设计编号 PMP30882、  我们   使用  TI 的 UCC28810 (LED 照明电源控制器)设计了24V/2.5A 电源。  

请参见此处的原理图。

e2e.ti.com/.../2HSSFA05-SMPS-sch.pdfWe 在电源上观察到以下 THD 值:-

VTHD=2-3%

ATHD=25-28%

我们希望将 AVTD 值降低到10%以下、

请提供电路中所需的改进和修改建议。

谢谢

此致

Subham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    * ATHD 小于 10%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subham、我将了解这一点、看看我可以提供什么指导。 请给我一个时间来回答。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subham、我对延迟表示歉意。

    这是一个非常重要的主题、肯定没有一个具体的答案。 其结果是减少设计产生的谐波 、然后滤除剩余的谐波。  第一步是 确定谐波分量的特性、以便您知道滤波/衰减的目标频率。 然后、针对这些特定频率优化滤波。 这最终可能是一项经验性(反复试验)练习。  一些难以建模的因素会起作用 、例如对结构滤波器组件的考虑。 例如、扼流圈的类型(双绕扼流圈与双绕扼流圈)和所使用的电容器类型(考虑 ESR 和 ESL 的不同折衷)。

    此博客介绍了在 LED 应用中降低 THD 的不同方法: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-reduce-total-harmonic-distortion-to-below-10

    本文可能很有用、但主要侧重于 TRIAC 调光器应用。 这种方法的某些方面可能对您有所帮助: https://www.ti.com/seclit/ml/slup298/slup298.pdf

    以下是一个经常推荐的应用手册、其中提供了一个很好的概述: https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

    这往往是一项涉及  实际工作台的练习、但如果您 有特殊困难、请告诉我、我会尽力提供帮助。  

    此致、

    射线