This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:LMG5200电路审查和申请审查是否适用

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196997/lmg5200-lmg5200-circuit-review-and-request-review-for-suitability

器件型号:LMG5200

大家好、TI 支持团队

客户公司正在审查 LMG5200的应用、以开发美容设备。

- 7MHz HIFU (高强度聚焦超声波)变送器

- HIFU 的工作功率:16~20V、2A

该电路由两种情况组成、但请查看每个电路中是否存在可能存在问题的器件。

在比较这两个电路时、我们计划采用最合适的电路、因此如果有任何可能出现问题的器件、请毫不犹豫地告诉我们。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    LMG5200可在任何一种情况下工作。

    我建议使用电路1。 假设组件经过正确调优、它可以进行软开关、并且仅需要一个 LMG5200。 LC 的无功功率将导致流经 LMG5200的 RMS 电流更高、但我认为这不会导致实质性问题、软开关非常值得增加的 RMS 电流、尤其是在7MHz 下。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我不是超声波领域的专家、但 我认为电路1有一个潜在的改进。 您可能会考虑在输出端添加具有极低转角频率的高通滤波器。 这将消除电路1的输出可能具有的8V 直流偏置。

    如果直流偏置不是换能器的问题、则无需额外的输出滤波器。

    谢谢、

    特拉维斯