This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2672:LM2675

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2672, LM2675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197474/lm2672-lm2675

器件型号:LM2672
主题中讨论的其他器件: LM2675

您好!

你好。

我正在尝试将 LM2672替换为没有软启动的 LM2675。
我正在尝试确定、如果我将电容器连接到引脚2软启动、当它应该是 LM2675上的"未连接"时会发生什么情况。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray:

    可以将电容器留在电路板上进行测试。 如果您有机会更改 BOM,建议您也可以使用 nA 电容器。

    谢谢