This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:原理图检查

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196151/tps25810-schematic-check

器件型号:TPS25810

您好、Beader、

您是否会给我们提供快速的原理图检查?

客户想知道为什么 CC 线路在 EVM 上具有10千欧的下拉电阻器? 是需要这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我将在2月17日星期五之前进行审核并提供反馈。

    对于 CC 线路、有可通过跳线选择的下拉电阻器用于测试不同的特性、有关详细信息、请参阅 EVM 用户指南的第6节。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beader、

    明白了。

    我将使它们使用220pF 而不是电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我仍将按原始时间线进行审核。 我建议使用330pF、无需使用保护器件。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    请在随附的 Excel 电子表格中查看我的评论。

    非常尊重、

    Brandon Beader

    e2e.ti.com/.../TPS25810_5F00_SCH_5F00_CHECKLIST.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beader、

    Vbus 电容最初为22uF、

    我已经告诉他们更改为10uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我们建议10uF、但22uF 应该也可以。 除此之外、我没有看到的其他项目。

    非常尊重、

    Brandon Beader