This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61163A:用于单串 LED 的 TPS61163A 应用

Guru**** 2564550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61163A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197536/tps61163a-tps61163a-application-for-one-string-led

器件型号:TPS61163A

尊敬的先生:

     我们希望同时使用 IFB1和 IFB2灌电流通道、以对单串 LED LCM 应用40mA 电流要求。  

TPS61163A 是否可以支持此类应用?

 此致、

Kevin Chin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    两个通道可以连接在一起。

    BR

    Patrick