This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65295:结温

Guru**** 2523790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195662/tps65295-junction-temperature

器件型号:TPS65295

大家好、团队、

我的客户 正在使用 TI 文档中提供的 θ JA 系数(58.10°C/W)来获得器件的最高温度、结温以及我们的设计在50°C 的最高空气温度下所需的最大功率 DS 中不知道开关稳压器的效率。 但我们将 效率计算为90%、如下所示。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/juncion-temperature.xlsx

客户有如下问题。  

 1. Excel 文件中的计算是否正确?  如果没有、请更正文件?
2. 如果计算正确、我们考虑 TPS65295中开关稳压器的效率是多少?
3. 客户 是否能够在 Excel 文件的指定条件下使用 TPS65295RJET?

感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Akihisa

    我正在研究这个问题、今天将向您提供反馈。

    徐良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Akihisa

     DS 的 θ JA 是基于 JEDEC 标准而不是 EVM 板的仿真值。 因此、计算结果不准确。 我建议应用 EVM 板并进行实际测试。  指定 的条件是否指50°C 的温度? 这是可以使用的!

    徐良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐良三

    感谢您的评论。 我明白了。
    如果客户 有其他问题、让我再问您。

    此致、
    Akihisa Tamazaki