This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:IC 的最大总电流

Guru**** 2513675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197429/lp5012-maximum-total-current-of-the-ic

器件型号:LP5012

你好

从数据表中我不清楚芯片可以灌入的总电流是多少(芯片没有明确提到这一点)。 我是否正确地假设 Vdd = 3.3V 时的总电流为12 x 35mA = 420mA?

建议的工作条件与总电流的差值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、每个通道的最大电流由 RIREF 设置、如果 您将 IREF 引脚短接至接地、则可以选择25.5/35mA 的最大电流选项。

    如果将最大电流设置为35mA,则总电流为12*35mA。

    谢谢!