主题中讨论的其他器件:LM5155
您好,团队
请查看原理图:12V 输入,输出配置为 70V,、负载消耗电流为140mA。
我希望提高系统效率、因此我将 R135电阻值更改为48.7K。 其他条件保持不变、但系统的总电流具有环路跳转。 我想这是因为电源的这个部分的输出电流是不够的。 假设 Fsw 越小、在其他条件保持不变的情况下、输出电流就越大。 但是、结果与此相反。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Suy、
感谢您通过 e2e 与我们联系。
如果 正确计算转换器、则频率从550kHz (39K2)变为445kHz (48K7)不会产生太大的差异(但也不会大幅改变效率)。
设计的问题在于、选择元件的方式不正确 、尤其是补偿网络的元件的值不正确。
因此、相位裕度不足、转换器不可逆。
请下载 LM5155/56升压控制器快速入门计算器、您可以在此处找到该计算器 :www.ti.com/.../snvc224
此工具将帮助您以正确的方式计算转换器的组件。
以下是我的主要发现:
输出电压
所示的分压器值(R94=86K6 R134=2K49)将导致36V 的输出电压
如果您希望达到70V、这些值必须不同。
电感器
对于36V、建议使用30uH 的值、对于70V、建议使用大约16uH 的值。
您的设计使用的是200uH。 (尽管如此、它仍然可以工作。)
请确保输入电流和电感器的饱和电流之间有足够的裕量。
此外、大多数电感器会在较高频率下进行降额和/或热运行。
补偿网络
这是使您的系统不可安装的最关键部分!
建议值为:
R136 = 22K、C134 = 17nF、C161 = 800pF (0.8nF) !
快速入门计算器工具还向您展示了开关频率较低的 FET 和二极管损耗较低。
此致、
哈里
您好、Suy、
您不能更改任何单一参数来影响增益裕度或相位裕度。
这些参数不仅取决于补偿网络的组件、还取决于所选的功率级组件、电源和负载条件等
由于依赖关系很复杂、我们提供了快速入门计算器来帮助您选择补偿网络的组件。
相补角应该为60度、增益裕度应该为20 dB。
如需更多信息、请查看本文档:
此致、
哈里
您好、Suy、
我发送这篇文章是因为该主题太复杂、无法解释本论坛的所有详细信息。
关于限制、非常简单:您添加的裕度越大、系统在所有最坏情况下(在温度/容差/组件老化等条件下)稳定工作的机会就越大。
我们通常建议 相补角为60度、增益裕度为20dB。
根据快速入门计算器、使用我推荐的组件可以实现这一点:
R136 = 22K、C134 = 17nF、C161 = 800pF (0.8nF)
此致、
哈里