This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:升压模式中使用的 LM5155的相关信息

Guru**** 891130 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196229/lm5155-q1-about-lm5155-used-in-boost-mode

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155

您好,团队

  请查看原理图:12V 输入,输出配置为 70V,、负载消耗电流为140mA。

 我希望提高系统效率、因此我将 R135电阻值更改为48.7K。 其他条件保持不变、但系统的总电流具有环路跳转。 我想这是因为电源的这个部分的输出电流是不够的。 假设 Fsw 越小、在其他条件保持不变的情况下、输出电流就越大。 但是、结果与此相反。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suy、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    如果 正确计算转换器、则频率从550kHz (39K2)变为445kHz (48K7)不会产生太大的差异(但也不会大幅改变效率)。

    设计的问题在于、选择元件的方式不正确 、尤其是补偿网络的元件的值不正确。
    因此、相位裕度不足、转换器不可逆。

    请下载 LM5155/56升压控制器快速入门计算器、您可以在此处找到该计算器 :www.ti.com/.../snvc224
    此工具将帮助您以正确的方式计算转换器的组件。

    以下是我的主要发现:

    输出电压
    所示的分压器值(R94=86K6 R134=2K49)将导致36V 的输出电压
    如果您希望达到70V、这些值必须不同。

    电感器
    对于36V、建议使用30uH 的值、对于70V、建议使用大约16uH 的值。
    您的设计使用的是200uH。 (尽管如此、它仍然可以工作。)
    请确保输入电流和电感器的饱和电流之间有足够的裕量。
    此外、大多数电感器会在较高频率下进行降额和/或热运行。

    补偿网络
    这是使您的系统不可安装的最关键部分!
    建议值为:
    R136 = 22K、C134 = 17nF、C161 = 800pF (0.8nF) !

    快速入门计算器工具还向您展示了开关频率较低的 FET 和二极管损耗较低。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harry,

      感谢 您的详细回答并指出原理图中的错误。

      另一个问题是、我在波特图中找到了两个增益和相位参数,如何选择系统中的增益和相位值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suy、

    您不能更改任何单一参数来影响增益裕度或相位裕度。

    这些参数不仅取决于补偿网络的组件、还取决于所选的功率级组件、电源和负载条件等

    由于依赖关系很复杂、我们提供了快速入门计算器来帮助您选择补偿网络的组件。

    相补角应该为60度、增益裕度应该为20 dB。

    如需更多信息、请查看本文档:

    轻松实现开关模式电源转换器补偿

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harry,

     我阅读了您推荐的文章、但我在文章的第4页发现、增益裕度最好为-6dB、这与您提到的20dB 完全不同。 这是你的错吗?

    顺便说一下、-6dB 的定义是什么、这在文章中没有提到。

    该文章对其进行了如下描述:

    "需要足够的相位裕度来防止振荡。 45度或更大的相补角是设计目标。 最小增益裕度为–6dB、而–10dB 被视为良好"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suy、

    我发送这篇文章是因为该主题太复杂、无法解释本论坛的所有详细信息。

    关于限制、非常简单:您添加的裕度越大、系统在所有最坏情况下(在温度/容差/组件老化等条件下)稳定工作的机会就越大。

    我们通常建议 相补角为60度、增益裕度为20dB。

    根据快速入门计算器、使用我推荐的组件可以实现这一点:
    R136 = 22K、C134 = 17nF、C161 = 800pF (0.8nF)  

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我得到了,非常感谢。