This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431A 电位过压的 Vref

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192144/tl431-vref-for-tl431a-potential-overvoltage

器件型号:TL431

你好、  

我正在尝试根据德州仪器(TI)文档(SNVA681A)为 汽车背光 LED 电源实现负载突降保护、但遇到了一些问题并导致 TL431可调并联稳压器损坏。 当我在下面构建电路时、它会工作多次、但当我引入40V 的100ms 尖峰 多次(~20次)时、TL431A 将会失败。 触发电压为20V、但电路正常电压为12V (汽车蓄电池)。  我注意到该稳压器的 Vref 具有较小的电压范围 (2.44V - 2.55V)、 并在使用分压器时如何处理较高的 Vref?

即、如果我以  SNVA681A 文档中的电路为例、 触发点为20V。 当电路达到 20V 时、Vref 为~2.5V。 如果我继续增大电压25V、30V 等、则 Vref 也会增大。    如果 Vref 变为 3V 或更高、我会损坏稳压器吗?

此致、  

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的支持! 我们的应用工程师 Ryan 正在研究此事、并将在 本周(2/3)之前提供更新。 感谢您的耐心等待。

    谢谢、

    ISA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、  

    感谢您的耐心等待。  

    REF 引脚没有额定电压、而是额定电流。 由于 基准电流受到电阻桥的限制、因此较高的电压可以正常工作。  当我咨询内部团队时、您是否会 详细介绍当您通过提供示波器图像或包括 Vref、阴极电压和脉冲电压在内的测试数据来引入40V 脉冲时电路的行为? 除了电路行为外、还请包括40V 脉冲的上升时间。 我将在下周初返回并提供更多信息。

    最棒的

    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    为了将基准电流 IREF 降低到基准引脚中、我建议将电阻桥 R1和 R6中的电阻器增加10到20倍。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的建议、我将实施这些更改并再次尝试测试。 为了确保我正确读取数据表、当我对电路进行仿真时、仅当满足~2.5V 阈值并且器件导通时、IREF 电流才会变为~4.2uA (不执行增加电阻值的建议)。 TL431A 能否在短时间内处理更高的 IREF 电流? 在数据表中、它指出 Iref 绝对最大值为10mA。 这是否与 Iref 可能在 TL431A 损坏之前5mA 的时间段有关? 或者、IREF 超过4uA 的任何电流都可能导致损坏、并尝试避免随时超过4uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我正在咨询团队以解决您的问题。 我将在本周结束前于9月2日再次与您进行讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    TL431不应仅由于高基准电压而发生故障。 在表7.5中规定的测试条件下、特别建议使用基准电压范围、该测试条件不适用于问题中概述的负载突降电路。 IREF 可能暂时高于 电气特性表中规定的建议典型值、而不会损坏器件。 但是、根据数据表在绝对最大额定值下的建议、在这些条件下或者在超出建议运行条件下所标明的任何其他条件下、器件的功能运行并未注明。 类似地、瞬态应力的持续时间 不受数据表规格的保证。 100ms 的时间可能足够长、可以视为工作条件、而不是短瞬态条件。  

    能否详细说明您的设备在重复测试条件下的故障情况? 示波器屏幕截图、仿真文件和结果将帮助我们了解 TL431所见的应力。   您是否有我可以查看的设计原理图和 PCB 布局?

    此致、

    Ryan