This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:通过 PMBus 控制为 DDR3/4 DRAM 供电的精选器件

Guru**** 2385370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS53915, TPS546A24A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197275/tpsm846c23-select-parts-for-provide-power-for-ddr3-4-dram-with-pmbus-control

器件型号:TPSM846C23
主题中讨论的其他器件:TPS51200TPS53915TPS546A24A

各位专家:

我正努力帮助客户解决以下问题:

他有一个项目必须驱动板载 DDR3/4 DRAM 并需要 PMBus 控制
他已经找到了 VDD 的器件、现在他需要 VREFA/DQ、VTT 和 VPP 的器件
我们是否提供任何器件

VREF、VTT 0.5~0.9V、容差为1%、阶跃为5mV、最小值为0.75A、PMBus 控制

VPP 1.5~2.8V、5%容差、10mV 阶跃、最小值3.75A、PMBus 控制

检查后 、我们没有一个可满足其要求的 DDR 存储器电源 IC。 考虑到以下参数、我筛选了我们的器件列表:
DDR 存储器类型:DDR3、DDR4
输出:VTT、VREF、VPP

现在、我们还在考虑 直流/直流降压稳压器、但不确定适合的是什么。 我们可以就此寻求您的帮助吗? 提前感谢您。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我不知道支持 PMBus 的终端 LDO、但由于 VTT 和 VTT_REF 规范是 VDDQ 的1/2、因此对于可编程解决方案而言、没有 PMBus 的跟踪 LDO 通常是有效的、甚至是首选的解决方案。  您可以推荐 TPS51200。

    至于用于 VPP 的 PMBus 控制型开关转换器、我们可以提供一些选项。  TPS546A24A (如果需要 PMBus 遥测)或 TPS53915 (如果不需要遥测)。