This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:测量的电池电压

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196200/bq40z80-measured-cell-voltage

器件型号:BQ40Z80

您好、E2E 论坛、

你好。

我们正在设计采用 BQ40Z80的电路、以测量电池电压、电池阻抗并实现电池平衡。 实际上、我们将使用 IC 来监控电池并对其进行平衡。 不会尝试使用 IC 进行整个电池管理。 我们计划为 VCC 和 BAT 引脚提供12V 直流电源。 电池配置将从2S 更改为6S 串行。 因此、我们计划将 BAT 和 VCC 引脚直接连接到12V 直流电源、而不是 VC6引脚。 在我们的设计中、我们不使用充电和放电功能。 如前所述、只能通过我们板载的 MCU 读取测量的电池电压、阻抗和平衡状态。  

VCC 和 BAT 连接至12VDC 而不是 VC6的原因:

1) 是否会对电池电压和电池阻抗进行错误测量?

2) 平衡是否会出现问题?

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    我不确定 BAT 和 VCC 为何会连接到12V 直流电源、只需将它们连接到电池组顶部即可。

    我们的电量监测计需要执行完整的学习周期并上传正确的化学 ID。 BQ40Z80不支持基于电压的平衡。 因此、如果要使用电池平衡、他们需要为电池完全配置电量监测计。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们正在设计一个电柜、客户可以在其中存储锂聚合物 RC 电池。 电池上没有 BMS。 蓄电池的存放必须具有存储电量水平、通常为每节3.75-3.85V/。 我们的机柜将监控电池电压、并通知用户电池或电池内的任何电池是否超出限制。但客户不希望电池消耗任何功耗、因此我们将 BAT 和 VCC 连接到外部12V 电源。 并且在存储电池时不会执行充电和放电过程。
    如果我们错误地回答了您的问题、请予以更正。
    1) 1)我们不能正确使用平衡?
    2) 2)电池的内部电阻是怎样的。 再说一次、我们无法正确测量它们?
    此致、
    CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    我认为电量监测计不是他们所需的正确 IC、电池监控器可能更好、由主机控制、平衡是基于电压的、因此您无需设置监测算法即可使平衡正常工作。

    以下是电池监测器和平衡器: https://www.ti.com/power-management/battery-management/monitors-balancers/overview.html

    此致、

    Wyatt Keller