您好、E2E 论坛、
你好。
我们正在设计采用 BQ40Z80的电路、以测量电池电压、电池阻抗并实现电池平衡。 实际上、我们将使用 IC 来监控电池并对其进行平衡。 不会尝试使用 IC 进行整个电池管理。 我们计划为 VCC 和 BAT 引脚提供12V 直流电源。 电池配置将从2S 更改为6S 串行。 因此、我们计划将 BAT 和 VCC 引脚直接连接到12V 直流电源、而不是 VC6引脚。 在我们的设计中、我们不使用充电和放电功能。 如前所述、只能通过我们板载的 MCU 读取测量的电池电压、阻抗和平衡状态。
VCC 和 BAT 连接至12VDC 而不是 VC6的原因:
1) 是否会对电池电压和电池阻抗进行错误测量?
2) 平衡是否会出现问题?
此致、
CSC