This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27546-G1:Bqstudio、无法更改充电电流

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197359/bq27546-g1-bqstudio-cannot-change-charge-current

器件型号:BQ27546-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

使用.srec 文件对监测计进行编程

并发现寄存器中的充电电流和数据存储器中的充电电流阈值不同。

.srec 文件是几个月前生成的、此时的当前值是相同的。

无论输入的电流值是多少、该值都保持为917mA

如何改变电流?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pinyada、

    有关如何设置充电曲线的详细信息、请参阅 TRM 第2.6.1节 JEITA 充电曲线。 bqStudio 屏幕截图如下所示